MG10
Açıklama

Kolay yapılandırılabilir manyetik kuvveti sayesinde OnRobot MG10 kavrayıcı, uygulanan kuvveti ayarlayarak metal sacları birer birer ayırma gibi zorlu uygulama gereksinimlerini ideal bir şekilde karşılar.

  • MG10, güvenli ve hassas kolaboratif uygulamalar için çok yönlü bir elektrikli manyetik kavrayıcıdır
  • Elektrikli manyetik kavrayıcı, karmaşıklığı ve harici hava kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırarak kullanıma hazır ve hızlı kurulum sunar 
  • Kolay ayarlanabilir kuvvet ve parça algılamayı mümkün kılan yerleşik zeka, çok çeşitli ürün boyutları ve ağırlıklarında güvenilir bir şekilde çalışmayı sağlar
  • Tüm uygulama ihtiyaçlarınıza uygun hızlı, kompakt ve özelleştirilebilir bir kavrayıcıdır 
  • Güç kesintisi ya da acil durdurma sonrasında bile kavramayı sürdürerek güvenli ve güvenilir çalışma sunar

Yerleşik yakınlık sensörü, parçaların alınıp alınmadığını algılar. Çoklu manyetik kurulumlar, büyük veya ağır iş parçalarında güvenli çalışmayı gerektiren uygulamaları destekler. Güvenli ve kolaboratif işlemler için kavrayıcı, güç kesintisi veya acil durdurma durumlarında iş parçalarını tutmaya devam eder.

Compute Box default settings
May 07, 2021 | 770778 izlenme | 0 beğeni
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box