RG2-FT
Açıklama

RG2-FT, algılama hassasiyeti ve zekasıyla son teknoloji ürünü bir kavrayıcıdır. Yerleşik kuvvet/tork ve yakınlık sensörü çok hassas bir otomasyon sağlar. Bu teknoloji, operatörleri iş arkadaşlarıyla yürüttükleri gerçek iş birliğine dayalı çalışmaya benzer şekilde destekler.

  • RG2-FT, yerleşik kuvvet/tork ve yakınlık sensörü bulunan bir akıllı robot kavrayıcıdır
  • Doğru algılama; hassas alma ve yerleştirme süreçlerinde hata oranını %60'a kadar düşürerek üretim kalitesini iyileştirir
  • Kolay programlanabilir algılama sayesinde robot, insan eline benzer parça hareketleriyle operatörün üçüncü koluymuş gibi hareket eder.
  • Daha önce otomasyonu mümkün olmayan yerleştirme görevlerinin otomatikleştirilmesi sayesinde çalıştırma maliyetlerini %40 oranında azaltır

Yerleştirme süreçleri daha hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirilir. İnsanların normalde zorlanacağı durumlarda, bu kavrayıcı pimleri kolay bir şekilde yerleştirebilir. Kavrayıcı, gelişmiş sensör teknolojisiyle robotun montaj sırasında parçanın doğru bir şekilde yerleştirildiğini algılamasını sağlar. RG2-FT, entegrasyon için gerekli mühendislik süresinden tasarruf sağlayarak yüksek verimlilik ve hızlı uygulama sunar. 

Compute Box default settings
May 07, 2021 | 769674 izlenme | 0 beğeni
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box