Lift100
Beskrivelse

OnRobot Lift100 er en robot-heis med bred vandring og høy nyttelast som legger til en allsidig 7. akse til tradisjonelle og samarbeidende 6-aksers robotarmer. 

  • Bred vandring som muliggjør en rekke fremtidssikrede palleteringsoppgaver for robotarmer fra ledende merker 
  • Høy nyttelast og minimal bøyning som sørger for presis plassering av esker – selv ved høye hastigheter
  • Robust konstruksjon som gir pålitelig, lang produktlevetid under alle typiske produksjonsforhold
  • Integrerte sikkerhetsfunksjoner med TÜV-sertifisert stoppfunksjonalitet som gjør det enklere å utplassere til samarbeidsapplikasjoner
  • Direkte integrasjon med OnRobots palleteringsløsning som forkorter utplasseringstiden

Lift100 har minimal bøyning, selv med høyere last og ved høyere hastigheter, for å sikre presis plassering av esker i palleteringsapplikasjoner. De integrerte sikkerhetsfunksjonene med TÜV-sertifisert stopp-funksjonalitet gjør det mulig å utplassere til samarbeidende applikasjoner med menneskelige arbeidere (når risikovurdering er utført). 

Fordel:

  • Større fleksibilitet
  • Maksimert ROI
  • Sikkerhet
Lift100 getting started
nov 26, 2021 | 391380 visninger | 2 liker
Walkthrough of the content in the Lift100 package, with description of individual parts
1. Lift100 getting started
2. Lift100 mechanical & electrical setup
3. Lift100 features