WebLytics
Descrição
Melhore de forma rápida a produtividade da célula do robô colaborativo e minimize o tempo de paragem com o software OnRobot WebLytics.
- O primeiro software de diagnóstico e monitorização remota a otimizar a produção e minimizar o tempo de paragem para aplicações de robô colaborativo
- Recolha de dados automática a partir de qualquer robô colaborativo líder e todas as ferramentas OnRobot para visualizações e alertas em tempo real
- Os painéis personalizáveis e intuitivos transformam os dados brutos em informações acionáveis ao nível da aplicação e dispositivo utilizando KPIs padrão do setor
- Flexível e escalável para utilizar no chão de fábrica e para decisões ao nível da gestão, mesmo em ambientes dinâmicos
Esta primeira ferramenta de software do setor fornece dados focados na aplicação em tempo real para a monitorização da produção, diagnóstico do dispositivo e análise de dados. O WebLytics recolhe, analisa e comunica automaticamente as aplicações colaborativas, incluindo dados de qualquer ferramenta OnRobot e de qualquer cobot líder ou robô industrial ligeiro.
Benefícios:
- Elimine a recolha de dados manual e obtenha informações acionáveis sobre o desempenho da aplicação colaborativa, incluindo o impacto das alterações como a velocidade do robô ou os ajustes de definição da garra.
- Os Painéis de visualização de fábrica fornecem uma supervisão e relatórios abrangentes, incluindo tendências.
- Impulsione a eficácia geral dos equipamentos (OEE) com KPIs configuráveis e painéis personalizáveis para acompanhar os dados de tendência e em tempo real.
- Monitorize a disponibilidade da aplicação, o desempenho. a qualidade do ciclo da aplicação e os incidentes de todos os dispositivos na aplicação.
- Os Painéis de visualização de fábrica fornecem uma supervisão e relatórios abrangentes, incluindo tendências.
- As visualizações do dispositivo fornecem o estado do dispositivo, a utilização, o diagnóstico e as notificações de manutenção em tempo real.
WebLytics getting started
Nov 02, 2021 | 764810 visualizações | 1 gostos
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Colaborativas
Áreas de aplicação relevantes
Integração do robô
Marcas de robôs relevantes