OnRobot Sander
Kuvaus

Ohjelmointi helppoa pintakäsittelyä varten voidaan suorittaa robotin perustaidoilla – lisäkoulutusta ei tarvita. Hiomatyökaluohjelmisto on integroitu automaattisesti robotin opetusyksikköön, mutta työkalun manuaalinen ”tallenna sijainti” -painike mahdollistaa helpommat reittipisteasetukset käyttämättä opetusyksikköä.

  • Helppo ottaa käyttöön ja ohjelmoida suoraan pakkauksesta hiontaan, kiillotukseen ja viimeistelykiillotukseen. 
  • Täydellinen paketti sisältää kaiken mitä tarvitaan välittömään käyttöön eri osiin ja materiaaleihin.
  • Nopea, automatisoitu hiova Grit Changer vähentää seisokkeja ja tarvittavaa työvoimaa.
  • Sähkötyökalu (ei paineilmaa) lisää tehokkuutta ja hallintaa.

Sander-ohjelmisto sisältää erilaisia polkusuunnitteluvaihtoehtoja – polku käsiohjauksesta, muodosta ja pisteistä – ja sen avulla käyttäjät voivat säätää pyörimisnopeutta, optimoida syklin keston ja yhdenmukaisuuden. 

Kaikkia OnRobot Sanderin edistyneitä ominaisuuksia tuetaan Universal Robots -varsissa, mutta työkalu voidaan integroida helposti mihin tahansa merkittävään robottituotemerkkiin. 

OnRobot Sander avoid drifting with Path record
Toukokuu 06, 2021 | 41522 katselukertaa | 1 tykkäystä
When using Path Record the robot could drift, using the "Automatic gravity Compensation" option, will avoid this.